This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF384AQ-Q1:OLDI 至 RGB 器件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF384A, SN65LVDS822, DS90CF386, SN65LVDS94, DS90CF366, DS90CF388A, SN75LVDS86, DS90CF388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1466055/ds90cf384aq-q1-oldi-to-rgb-device

器件型号:DS90CF384AQ-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90CF384ASN65LVDS822DS90CF386SN65LVDS94DS90CF366、DS90CF388ASN75LVDS86DS90CF388

工具与软件:

大家好、团队成员:

希望一切都很好。

您能否推荐一款可以将 OLDI 转换为 RGB 的器件?

BR、

链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这还取决于所需的视频带宽或分辨率以及 OLDI/LVDS 数据通道数。  您可以考虑使用以下任一器件: DS90CF384A、DS90CF388A、DS90CF388、DS90CF366、DS90CF386、  SN65LVDS822、SN65LVDS94或 SN75LVDS86。

    此致、
    Ikram