This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3200:未使用引脚问题

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS221, TS3USB3200, TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1465705/ts3usb3200-unused-pin-question

器件型号:TS3USB3200
主题中讨论的其他器件: TS3USB221、TMUXHS221

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们的客户在其设计中使用了 TS3USB3200、他们想知道、对于未使用的引脚、他们应该连接哪些引脚(下面显示了未使用的引脚、在黄色方框中圈出)。 谢谢!

 

此致!

梁仔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    未使用的引脚应使用50欧姆电阻器接地。

    然而、如果他们不使用 ID 引脚、他们是否在 MHL 应用中使用这个多路复用器? 或者只是用作2:1多路复用器?

    如果它只是用作2:1多路复用器、最好查看 TS3USB221或 TMUXHS221。

    谢谢!

    Ryan