This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:信号检测和完全功能

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1465282/tmds1204-signal-detect-and-fully-functionalety

器件型号:TMDS1204

工具与软件:

我将在我的项目中使用 TMDS1204、完全用作线缆转接驱动器(并非限制的转接驱动器)、尽可能手动控制、并且仅适用于高速通道、我不打算将 DDC 和 HPD 连接到转接驱动器、而是针对这些低速信号使用我自己的电路。  

在数据表中:

7.2.12输入信号检测
当启用待机且禁用交换时、TMDS1204等待 IN_CLK (如果是 HDMI 1.4或2.0)或 IN_D2 (如果是 HDMI 2.1)上的信号。 启用待机功能并启用交换后、TMDS1204会在 IN_CLK (如果是 HDMI 2.1)或 IN_D2 (如果是 HDMI 1.4或2.0)上查找信号。 当 检测到信号时、TMDS1204完全正常工作。 如果未检测到信号、则器件重新进入待机状态、等待再次接收信号。 在待机状态下、所有 TMDS 输出均处于高阻态。 在引脚搭接模式和 I2C 模式下、默认启用待机。 在 I2C 模式下、可以通过设置 STANDBY_DISABLE 寄存器模式来禁用待机。

我的理解是否正确、即如果以这种方式强制转接驱动器处于活动状态:

PD_EN = 0、
STANDBY_DISABLE = 1、
HPD_PWRDWN_DISABLE = 1、
HPD_IN 引脚始终为上拉引脚

然后、我还会得到"TMDS1204完全正常工作"、我不应担心任何内部信号检测事件。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参阅下表7-21电源状态

    因此、对于以下条件、TMDS1204将处于正常或全功能模式。

    PD_EN = 0、
    STANDBY_DISABLE = 1、
    HPD_PWRDWN_DISABLE = 1、
    HPD_IN 引脚始终上拉->无关

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。