This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:环回模式

Guru**** 2907720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1465671/dp83867is-loop-back-mode

器件型号:DP83867IS

工具与软件:

大家好!

您能介绍一下 DP83867I 的环回功能吗?
即使 DP83867I 未与连接的 PHY 建立链路、是否也可以使用环回功能?

此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:

    [报价用户 id="388934" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1465671/dp83867is-loop-back-mode ]]即使 DP83867I 未与连接的 PHY 建立链路、也可以使用回送函数吗?

    MAC 侧环回模式(PCS/MII/...) 不需要链路伙伴、而反向环回则需要链路伙伴将数据路由回电缆侧。

    反向环回通常用于通过电缆验证 MDI 信号链、例如:

    PHY1 -> PHY2 (反向环回)-> PHY1

    PHY1发送数据、并应接收从 PHY2环回的相同数据来验证 MDI 信号路径。

    其余环回模式(PCS/MII/...) 将数据从 PHY 内部 DSP 块的不同部分路由回 MAC。 这些模式通常用于验证 MAC 端的通信、例如:

    MAC -> PHY (MII 环回)-> MAC

    MAC 发送数据、并应接收环回的相同数据以验证 MAC 侧信号路径。

    如果我能进一步说明、请告诉我。

    谢谢!

    Evan