This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812R-Q1:DP83TC812R-Q1原理图和配置(strap)设置检查

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1464576/dp83tc812r-q1-dp83tc812r-q1-schematic-and-strap-setting-review

器件型号:DP83TC812R-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队先生:

我需要确保原理图 和自举配置正确。 您能否回顾一下设置、并告诉我是否一切正常?

非常感谢。

e2e.ti.com/.../DP83TC812_5F00_Schematic_5F00_Checklist.xlsx

e2e.ti.com/.../LE0_5F00_TI_5F00_2025.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:

    我明天会回顾并提供反馈。

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:

    原理图看起来不错。 一些次要评论:

    1.对于功率、请至少遵循原理图检查清单中所示的电容器值

    2. R1031应为100欧姆

    2.对于 TRD_M/P、元件应遵循以下要求:

    • 共模(CM)端接电阻器:1kΩ、0.75W、1%
    • MDI 耦合电容器:4.7nF
    • ESD 分流电阻:100kΩ、0.125W、5%
    • 直流阻断电容器:0.1uF、50V、1%

    此致、

    Melissa