This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD35:最大信号电压是多少?

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1452, SN65HVD35, THVD2412V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459098/sn65hvd35-what-is-the-maximum-signal-voltage

器件型号:SN65HVD35
主题中讨论的其他器件: THVD2412V、THVD1452

工具与软件:

团队成员好  

我当前使用的是 SN65HVD35 的 IC RS - 422 RS -485 通信 VCC 施加的电压 3.3V

在我们的产品手册中、我们指定了 最大信号电压 ±12V DC .

您能建议是 A ±12V DC 电压电平是否正常?

此致

Aditya Y

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    指定的共模范围的下限为−7V。如果您需要支持−12V、请改用 THVD1452或 THVD2412V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    很抱歉这么晚才回复。

    用于 SN65HVD35的 RS485/422总线可以处理高达14V 的故障保护、但其下限为-9V。  

    您可以考虑 THVD1452或 THVD2412V、因为 Clemens 建议使用更宽的保护范围。

    -鲍比