This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826EVM:使用 USB-2-MDIO 时、扩展寄存器出现写入和读取失败

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO, DP83826EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1465504/dp83826evm-write-and-read-failure-on-extended-registers-using-usb-2-mdio

器件型号:DP83826EVM
主题中讨论的其他器件:USB-2-MDIO

工具与软件:

您好!

我使用 DP83826EVM 在 PHY 上配置扩展寄存器。 但是、使用 USB-2-MDIO 工具写入寄存器值后、值始终显示为0000。 我还安装了 MSP430驱动程序。 是否可能遗漏了任何跳线配置或其他设置步骤?




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    自动扩展寄存器访问在这个寄存器范围内可能不可用。

    请设置"Extended Register"下拉菜单="No"、然后尝试以下序列:

    0xd = 0x1F
    0xE = 0x173
    0xd = 0x401F
    0xE

    最后读取的0xE 应 返回0x173 中的值。

    谢谢!

    Evan