This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP1204:En 阈值和 td_pg

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TDP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1465532/tdp1204-en-threshold-and-td_pg

器件型号:TDP1204

工具与软件:

嗨、团队:

1.在条件 VIO = 3.6V 的情况下、VIH_EN 的范围为0.8V (min)至3.6V (max)。 客户的 VIO 为1.8V。 是否可以理解为0.8V (min)与数据表相同?  

2. td_pg 为50.41 (max)。 您能否分享最低要求? 您所体验或测试的实际价值没有问题。

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林山

    EN 引脚具有一个连接到 VIO 的内部250k 上拉电阻、EN 引脚的 VIH 和 VIL 阈值设置为最低 VIO。 因此、即使 VIO 为1.8V、仍可以应用0.8V (最小 VIH_EN)。  

    td_pg 是内部上电置为无效延迟、无法测量其最小值。

    在 EN 引脚具有内部上拉电阻器的情况下、您可以具有一个外部下拉电容器、而不是主动驱动 EN 引脚。 外部下拉电容器与内部上拉电阻器将形成无源 RC 时间常数延迟电路。 此无源电路足以满足 TDP1204上电时序要求。

    谢谢

    David