This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:我们是否具有 TCAN114X-Q1的高电压

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043HG-Q1, TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1464960/tcan1145-q1-do-we-have-high-voltage-for-tcan114x-q1

器件型号:TCAN1145-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1043HG-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我的客户正在使用 TCAN1043HG-Q1、他们 最近需要 WUF (唤醒帧)功能、我已经升级了 TCAN1145-Q1。 它们还具有70V 的 CAN 总线需求、那么我们是否为 TCAN114X-Q1提供高电压?

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    目前、我们还没有70V 总线保护局部联网 CAN、并且我们还没有计划。

    此致、

    Sean