This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FLINK3V8BT-85:LVDS 链路的电缆和连接器类型?

Guru**** 2469020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1463152/flink3v8bt-85-cable-and-connector-types-for-lvds-link

器件型号:FLINK3V8BT-85

工具与软件:

您好!

此评估板使用接头和带状电缆。 对于我不愿意使用 IDC/带状电缆的应用、1米长的建议电缆类型是什么? 我是否需要屏蔽电缆? 是否有一个更坚固且允许几个接合周期的合适连接器?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我可以检查适用于这些器件的电缆和连接器类型、并在星期三之前与您联系。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    感谢您的观看。 我正在进行一些挖掘、标准 DisplayPort 电缆似乎具有五根双绞线、外加一对用于供电和接地的双绞线。 这可能只是一张票吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国公众假期,球队今天就要离开了。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们无法为此提供确切的建议、但您可以考虑 为此使用低偏斜 MDR 或 CAT-5型双绞线电缆。

    此致、
    Ikram