This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:在布局放置中、DS125DF 是否应放置在 MAC 附近还是靠近 PHY?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100BR111, DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1464105/ds125df111-does-ds125df-should-be-placed-near-mac-or-close-phy-in-layout-placement

器件型号:DS125DF111
主题中讨论的其他器件:DS100BR111

工具与软件:

您好、TI 专家:

我只是想知道我有一个支持10G KR 的 MAC、但 ibis 型号不包含10G KR 信息、但只有 XFI、而 Marvell 10G Phy 仅支持 XFI、如何放置重定时器? 靠近 MAC 或关闭 PHY?

如您所知、在本例中10Gphy (仅限 XFI)->MAC (可支持10G KR、但不具有10G KR 信息的 ibis 型号)、我应该采用哪个规格? XFI 或10G KR?  

*我只将重定时器放置在10G phy RX 侧、不带重定时器的 TX 侧、我应该在两侧进行设计吗? 在 PCB 过程中、MAC 和10Gphy 之间的距离大约为10,000mil

谢谢

Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Smith:

    10G-KR 是定义 MAC 和 PHY 之间连接的背板接口。 XFI 是一种前端口接口、用于定义 PHY 与 XFP 光学模块之间的连接。 您的 PHY 应能够同时支持前端口和背板接口。

    在电气方面、10G-KR 和 XFI 是相同的。 XFI 包含严格的眼罩要求、以确保光学模块正常运行。 10G-KR 支持链路训练和自动协商协议。

    DS125DF111不支持链路训练和自动协商、因为它是一款与协议无关的器件、无法透明地传递反馈协议。 如果 MAC 和 PHY 禁用 LT 和 A、则 DS125DF111仍可用于10G-KR 用例。 如果需要 LT 和 AN、则 DS100BR111等转接驱动器是更好的选择。

    我在 DS1xxDF111 IBIS-AMI 模型中没有看到任何提及10G-KR 或 XFI 的地方。 此模型应仅通过重定时器模拟高速电气性能。

    如果仅在 MAC 到 PHY 方向使用重定时器、建议将重定时器放在靠近 PHY 的位置。 大部分重定时器的均衡工作在器件的 Rx 侧执行、因此尽可能延长重定时器 Rx 侧的通道长度是一种理想选择。

    MAC Rx 的 EQ 功能是什么? 如果它无法自行补偿从 PHY 到 MAC 的链路、则应使用重定时器来支持双向传输。 在这种情况下、我建议将重定时器放置在尽可能靠近链路中心的位置、以便在任一方向平衡均衡。 我知道这在背板应用中可能无法实现、因此我建议将重定时器放置在更靠近 EQ 功能较弱的器件的位置。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!! 这对我很有帮助

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题:)