This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR401A:用于 PCIe 第3代×8的转接驱动器(Equlizer)

Guru**** 2767305 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR800, DS125BR401A, DS160PT801, DS125BR820, DS80PCI800, DS125BR401, DS80PCI810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1454260/ds125br401a-redriver-equlizer-for-pcie-gen3-8

器件型号:DS125BR401A
主题中讨论的其他器件: DS160PT801DS125BR820、DS125BR800 DS80PCI800DS125BR401、DS80PCI810

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

我需要一个 PCIe Gen3 x 8通道转接驱动器(均衡器)。

是否可以对第3代的8个通道使用两个 DS125BR401A?

请告知我是否有任何适用于  PCIe Gen3 x 8通道的转接驱动器产品。

DS160PT801等重定时器还包含 CDR、我认为它更加复杂而且有局限性。

重定时器(如  DS160PT801) 和转接驱动器(如 DS125BR401A )之间有何区别?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    可以、可以使用2个 DS125BR401A 来支持 PCIe Gen3 x8。 请注意、该器件是独特的、因为每一侧的裸片设计都不同。 A 侧具有高线性度、但 EQ 增强功能有限、最高可达9.3dB @ 4GHz。 A 侧使用与 DS125BR820相同的设计。 B 侧的线性度较低/限制性较强、但 EQ 增强能力较强、最高可达31.6dB @ 4GHz。 B 侧使用与 DS125BR800相同的设计。

    线性转接驱动器具有出色的输入至输出线性度、非常适合 PCIe 第3代及更高版本。 波形线性度对于透明地传递反馈协议(如链路训练)而言是必要的。 限制转接驱动器不会保持波形线性、但包括器件 TX 侧的振幅和去加重控制。 我们的许多限幅转接驱动器确实包含可用于 PCIe 第3代的线性模式、但要成功实现链路训练序列可能会更困难。

    如果您的应用不需要更大的 EQ 增强、我建议使用 DS125BR820或 DS80PCI810等线性转接驱动器。 如果您的应用确实需要更大的 EQ 增强、我建议在 PCIe 第3代(线性)模式下使用 DS125BR800、DS125BR401或 DS80PCI800等转接驱动器。 如果您的应用要求一侧具有更大的 EQ 增强、另一侧具有更低的 EQ 增强、那么 DS125BR401A 是您的理想选择。

    转接驱动器通过均衡执行信号调节、从而为来自确定性抖动(例如码间串扰)的输入通道损耗提供补偿。 重定时器是混合信号器件、其中包括均衡功能以及时钟和数据恢复(CDR)功能、可补偿确定性抖动和随机抖动、进而向下游发送纯净信号。 DS160PT801是我们的 PCIe Gen3/Gen4重定时器、其中包括主动参与链路训练的状态机。 尽管 DS160PT801具有随机抖动补偿的额外优势、但启动复杂性比我们的转接驱动器要困难得多。 此外、转接驱动器为许多第3代应用提供足够的信号调节。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Lucas:

    感谢您对 Gen3 8lane 的详细介绍。

    我将根据您的提到、使用两个 DS125BR401A 来配置一个第3代8通道。
    我还有一个问题。

    ENSMB 引脚具有两种模式。
    我以前使用过 DS125BR401A、然后它被设置为终端模式。

    当我将两个 DS125BR401A 用于 Gen3 8通道时,是否可以使用相同的终端模式设置?

    对于两个 DS125BR401A、时钟源必须相同是否有任何限制?
    (例如、来自 FPGA 的时钟被分为两个系统、具有一个缓冲器和每个 IC 的输入)

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    由于美国 圣诞节和新年假期、您的问题将延迟回复。 对于等待和可能造成的任何不便、我们深表歉意。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    是的、您可以对 PCIe 第3代应用使用终端模式。 我建议在 ENSMB 引脚和接头上添加上拉电阻器封装以访问 SDA 和 SCL 引脚、因此仍可选择使用 SMBus 从模式。 通过 SMBus 从模式访问寄存器对于调试非常有用。

    DS125BR401A 不需要任何时钟输入。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    感谢您的答复。

    我将原理图内部发送约两个 DS125BR401A。

    您能否查看一下、如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    很遗憾、我的 E2E 私人消息被拒绝了、我无法看到您的消息。 您能将原理图通过电子邮件发送给我吗? 我可以通过电子邮件进行审核和跟进。

    此致!

    卢卡斯

    l-wolter@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    感谢您的答复。

    我通过电子邮件附上了原理图

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会通过电子邮件回复您。