This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:VCC 丢失时

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1463744/tcan1145-q1-when-vcc-gets-lost

器件型号:TCAN1145-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

当 VCC 关断且其他电源接通时、CAN 总线上的 TCAN1145-Q1输出是否为显性状态、如图所示?  

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    这只是一个提醒。 如果你能给我答复、我将不胜感激。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    当 VCC 关闭时、该器件进入睡眠模式或失效防护模式(如果启用)、不会驱动总线上的任何位。

    此致、

    Sean