This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1406:如何测试和验证 THVD1406可以支持32单元负载或最多256个单元负载?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1465111/thvd1406-how-to-test-and-verify-thvd1406-can-support-32-unit-load-or-up-to-256-unit-load

器件型号:THVD1406

工具与软件:

您好、先生

我在我们的产品中的 THVD1406DR IC 有设计。

但我不知道如何证明我的产品可以支持32单位负载或高达256单位负载。

我研究" THVD1406数据表"和" RS -485单元负载和最大总线连接数量-SLYT086文档"和" RS -485设计指南- SLLA272D 文档。

问题1:

根据 THVD1406数据表 说明"THVD14x6可支持256个单元负载"、如图1所示。

这是否意味着 THVD1406接收器输入电阻约为96K 欧姆?  

图1:

问题2:

如果我想模拟和验证 THV1406是否可以支持256个单位的负载(目前忽略电缆变量)、是否可以使用以下模型和测试环境(如图2所示)? 通过测量探头1和探头2的位置、如果电压差(VOD)达到±200mV 或更高、这是否证明了我的产品可以支持256单位负载?

图2:

我期待着你的答复。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有发送器均支持32个单位负载。

    当接收器有一个单位负载时、一条总线上可以有32个接收器。
    如果接收器具有八分之一的单位负载、则一条总线上可以有256个接收器。 (这不会增加单位负载的数量、因为每个接收器只增加1/8。)

    一个完整的总线可以建模为两个120 Ω 电阻器(对于两个端接)和一个12 kΩ 电阻器(对于每个1/8 UL 接收器、则为96 kΩ)、所有这些电阻器并联。 (12 kΩ 不是确切值。) 数据表规定了总负载54 Ω 的差分输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="639279" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1465111/thvd1406-how-to-test-and-verify-thvd1406-can-support-32-unit-load-or-up-to-256-unit-load "]

    问题1:

    根据 THVD1406数据表 说明"THVD14x6可支持256个单元负载"、如图1所示。

    这是否意味着 THVD1406接收器输入电阻约为96K 欧姆?  

    [报价]

    您可以通过查看接收器上的最大漏电流来检查器件的单位负载。

    v=IxR --> R=V/I

    12V/100uA = 120k 欧姆

    由于120k 大于96k、因此单位负载小于1/8  

    我们通常使用12V 计算方法、因为该方法通常 对最大负载有更高的限制。  

    [报价 userid="639279" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1465111/thvd1406-how-to-test-and-verify-thvd1406-can-support-32-unit-load-or-up-to-256-unit-load "]

    问题2:

    如果我想模拟和验证 THV1406是否可以支持256个单位的负载(目前忽略电缆变量)、是否可以使用以下模型和测试环境(如图2所示)? 通过测量探头1和探头2的位置、如果电压差(VOD)达到±200mV 或更高、这是否证明了我的产品可以支持256单位负载?

    图2:

    [报价]

    测试电路只需存在一个发送器。 数据表的图7-1中提供了测试电路。

    我的理解是需要在12V 和-7V 下检查 Vtest。 在60欧姆负载上测量的 VoD 至少为1.5V。  

    文档" RS -485单元负载和最大总线连接数量"显示了这是使用直流0至5V 电源和-7V 至+7V 噪声发生器实现的。  

    -鲍比