This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232:电路回顾

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1465465/trs3232-circuit-review

器件型号:TRS3232

工具与软件:

团队、

可以为我回顾一下这个电路吗? 谢谢你。

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIN2输入不得悬空。

    您不需要50V 电容器。

    TRD1+/TRD1−线路用于发送差分信号。 RX 和 TX 信号是独立的、它们的信号边沿可能会以噪声的形式相互耦合。 应以单独的双绞线发送 RX 和 TX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    TRS3232E
    已检查 链路状态 附加注释
    原理图引脚排列与数据表引脚排列相匹配 很好
    Vcc GOOD 上的局部去耦 很好
    电荷泵电容器的尺寸是否合适 很好
    输入偏置(非悬空) 差 TTL 输入 DIN2不应悬空。 请使用一个弱上拉电阻(如20k)将其连接到 Vcc。  

    我通常还建议客户在连接到 MCU 和 Rout 引脚的 DIN 引脚上放置上拉电阻器。 这可确保当 MCU 不主动驱动引脚时(如果设置为高阻态/ tri) DIN 不会悬空。 如果 RS232器件被禁用或未上电、我们在 MCU 开启时希望 Rout 为高电平、以确保引脚上不会出现可能看起来像起始位的毛刺脉冲。  

    -鲍比