This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1420:上升沿压降问题

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1420, THVD1400, SN65176B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1466602/thvd1420-rise-edge-drop-issue

器件型号:THVD1420
Thread 中讨论的其他器件: THVD1400SN65176B

工具与软件:

你好、专家

现在、我的客户有一个新能源项目、有机会使用我们的 RS485进行设计、并遇到了一些问题。

这些是客户板的原理图和 PCB、有两个位置需要485、一个是"4G 板"、另一个是"电源板"。

客户在"4G 板"上使用了 NCA3176、在"电源板"上使用了 SN65176。 现在、我们发现在使用"4G 板"将485信号发送到"电源板"时、485信号的上升沿存在压降。 但使用"电源板"将485信号发送到"4G 板"时、不存在压降。 信号速率约为115200。

我们尝试了以下解决方案:

  1. ‘SN65176BDR 来替代"4G 板"上的 NCA3176、它可以正常工作并且没有压降。 但"4G 板"由3.3V 电源供电、我们认为 SN65176BDR 在这种情况下无法正常工作。 我们要使用 THVD1420 NCA3176、但仍然存在问题。
  2. 在‘板上根据 NCA3176测试 RS485A&RS485B 与 GND 的通信电压波、未出现压降。
  3. 使用外线使2板之间的线短,没有改善。
  4. 为 TVS2添加10nF 电容有助于使上升沿平稳、但上升时间增加至1.4us。
  5. 移除其他器件、例如 TVS2、L20、SPD6-SPD8、PT3、PT4、TVS4、 没有改进。
  6. 尝试增大 R8、R13、没有任何帮助。

我们希望帮助客户找到根本原因和 点云连接设计 、您对此问题有任何建议吗? 对于此4G 板、您建议使用哪种3.3V 485?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS -485是一个差分协议。 重要的是只有这两条线之间的电压;让示波器计算 A−B。问题是否仍然存在?

    3.3V 电源有可能无法应对突然的功率需求。 检查3.3V 变送器引脚8处的电压。 是否有去耦电容器?

    THVD1420支持12000kbps。 这是对115kbps 信号的过度使用;THVD1400的额定速率为500kbps、并使用较慢的边沿来降低 EMI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feeney:

    感谢您的咨询。

    • 这种压降是否会造成通信问题、或者客户是否只是想知道发生这种压降的原因? 根据压降持续时间的长短、采样点应在这种波动之后、可能不会有问题。   
    • 您能否分享有关压降的更多信息? 请通过计算 A-B 的数学通道共享 A 和 B 的波形
    • 出现压降时、请探测 VCC。 我没有去耦电容器、因此尝试将这些电容器添加到  NCA3176/THVD1420。  
    • 两个器件上是否都有120 Ω 终端电阻器? 我看到电源板上的 P29连接器。 确保此端已闭合、使两侧均为120欧姆。  
    • 正如 Clemens 提到的、THVD1400是更合适的器件、但 THVD1420也能正常工作。 THVD1400还具有较小的电流消耗、以防出现电源问题。 不过、 SN65176B 的电流消耗大得多、因此我不认为这是根本原因。  

    此致!

    Ethan