This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:SN65DP141RLJT:IBIS 模型需要执行 SI 分析

Guru**** 2582195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1466375/sn65dp141-sn65dp141rljt-ibis-model-require-to-perform-si-analysis

器件型号:SN65DP141

工具与软件:


尊敬的 TI 团队:

 需要适用于 SN65DP141RLJT 器件的 IBIS 模型。  TI 网站上仅找到了 S 参数文件夹和 S4P 文件。
您能否分享 IBIS 仿真模型(如果可用)?

或者还要确认只有 S4P 文件才足以执行 SI 分析?

此致、

Mahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahesh

    遗憾的是、我们没有可用于 DP141和 S4P 文件的 IBIS AMI 模型、不适合进行 SI 分析。 我们唯一使用的模型是加密的 HSpice 模型、但支持有限、模型按原样提供。

    谢谢

    David