This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044:原理图检查

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1466260/tusb8044-schematic-check

器件型号:TUSB8044

工具与软件:

您好、先生、

提问、我们可以知道该原理图吗? 可以帮助我们确认这一点吗? 在我们检查后,它似乎是可以的。

e2e.ti.com/.../7624.TUSB8044.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

     该项目的客户是谁?

    对于原理图:

    1:确保每个电源在 PCB 上的引脚附近有100nF 的去耦电容器。

    2:确保 SSTX 引脚上的交流电容为100nF。

    3:在 GRSTz 引脚上添加1uf。

    4:您是否实施了电源开关来控制下游端口 Vbus?

    好的

    Brian