This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:总线 I/O 故障保护行为

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000, THVD8010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1466571/thvd8000-bus-i-o-fault-protection-behaviour

器件型号:THVD8000
主题中讨论的其他器件: THVD8010

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我对 THVD8000的行为有疑问。
数据表指定了+/-18V DC 的总线 I/O 故障保护。

如果由于浪涌脉冲而使输入 A 和 B 的电压增加到>18V、模块的行为是怎样的?
在这种情况下、故障保护意味着什么?

谢谢。  

此致

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    该器件不具有浪涌额定值-如果在使用 THVD8000或 THVD8010时遇到问题、我们建议在 THVD8000和串联耦合电容器之间添加外部浪涌保护。

    /-18V 是最大直流故障电平-对于短暂的瞬变可能有一些余地(ESD 和 EFT -该器件额定提供 ESD 和 EFT 保护-参阅下文)

    不过、如前所述、它没有浪涌额定值(无 IEC 61000-4-5额定值)、因此需要外部保护。  

    通常、这采用浪涌二极管+收发器输出端和总线其余部分之间的小脉冲防串联电阻的形式-对于 THVD8000、它将位于电容耦合网络之前。 但是、根据特定应用、可能需要更可靠的东西-请查看此 RS -485保护设计指南- THVD8000几乎完全符合 RS -485的要求、因此 RS -485中使用的许多技术都可以应用于 THVD8000/THVD8010。  

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduas1b/tiduas1b.pdf?ts = 1737731582207

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致!

    Parker Dodson