工具与软件:
你好、专家
我在数据表中看到了以下图片。 在下图中的"滤波显性 RXD 输出"期间、RXD 为高电平。
我想在"通过 RXD 请求总线唤醒"中是否会出现隐性信号在 "已过滤显性 RXD 输出"期间 RXD 是否应处于低电平 ?
谢谢

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你好、专家
我在数据表中看到了以下图片。 在下图中的"滤波显性 RXD 输出"期间、RXD 为高电平。
我想在"通过 RXD 请求总线唤醒"中是否会出现隐性信号在 "已过滤显性 RXD 输出"期间 RXD 是否应处于低电平 ?
谢谢

Jay、
客户希望获得持续时间较长的低电平。 因此、似乎我们需要第二次 滤波显性信号的持续时间更多。 那么 第二个 已过滤 显性信号的最长限制持续时间是多少[/报价]最大时间为 数据表中的 TRTO。 这是 TXD 可以保持显性状态的时间长度。 如果 TCAN1048AV-Q1用作接收器、则可以无限期地保持显性状态、这将取决于当时节点的传输限制。
此致、
Eric Hackett
Eric、您好
感谢您的快速回复。 我不明白这个词。
如果器件在初始唤醒事件后仍处于待机模式、则 RXD 将在 TWK_FILTER 的总线为显性状态后切换为低电平
我画如下图片。 我是对吗?

您好、Jay:
当收发器处于待机模式并且检测到 WUP 模式时、RXD 引脚将能够置为低电平、以指示 CAN 总线何时处于显性状态。 该显性指示器的滤波时间为 TWK_FILTER -因此在 RXD 引脚置为低电平之前、CAN 总线需要成为 TWK_FILTER 的显性状态。 一旦达到滤波时间、RXD 引脚将保持低电平、直到 CAN 总线恢复为隐性电平或达到显性超时(在正常 CAN 通信期间不大可能出现 DTO)。
请注意、其他单通道14引脚 CAN 收发器在这里的行为可能略有不同、其中 RXD 引脚在检测到 WUP 后锁存为低电平、并且无论 CAN 总线的状态如何、都将保持低电平。 这不是8引脚 CAN 收发器(例如 TCAN1048建模的收发器)的典型行为。
客户是否在其应用中使用 RXD 引脚检测唤醒条件时遇到问题? 或者他们是只是想更好地了解通过器件的 RXD 功能唤醒的行为?
此致、
Eric Schott