This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB988-Q1CEVM:EVM 所需的用户手册和配置文件

Guru**** 2749205 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459866/ds90ub988-q1cevm-user-manual-and-profile-required-for-evm

器件型号:DS90UB988-Q1CEVM
Thread 中讨论的其他器件:ALP

工具与软件:

我们购买了上述 EVM 来帮助调试关键问题。

该电路板附带了从 TI 下载用户指南的通用说明、但 TI 网站上没有提供相关文档。

因此、我们没有任何文档来说明电路板上的各种跳线和端口、也没有原理图。 我可以看到它有一个 MSP430微控制器、大概转换为 I2C。

尽管如此、我已经尝试连接套件、但失败了:

  • 我已经安装了 ALP 和 ALP-PROFILE-UPDATE、 已通过 Mini USB 将 EVM 连接到 Windows 10笔记本电脑。
  • EVM 显示为 USB 输入器件和 HID 兼容的供应商定义器件。
  • ALP 不检测电路板并在演示模式下打开。  
  • ALP 不包含 DS90UB988的配置文件、但 ALP-PROFILE-UPDATE 将该 EVM 列为兼容。
  • ALP 不包含 Windows 接受使用的任何驱动程序。

我已经尝试与我们在 TI 的联系人联系以获得任何支持、但到目前为止尚未提供。

感谢任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的提问。 您是否已经在使用 TI FAE、或者恰好拥有 CDDS 访问权限?

    这些是非公开器件、因此这些项目(用户指南、配置文件等)只能通过 NDA 门户访问。

    此致、

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Logan:

    感谢您的帮助。 我们尚未使用 TI FAE、也没有 CDDS 访问权限。 我们 TI 确实有一个联系人、星期五的 IA 试图与 TI 的另一个团队开会。 我们确实制定了 NDA、因此 提供 NDA 材料应该不会有问题。

    如果我们可以通过直接的方式来请求 EVM 材料、或者您可以提供适当的直接联系人、他们可以请求或批准、甚至告知我们有哪些材料可用、那将非常有帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    简单地确认一下、相关的 EVM 是948还是988?  

    我将与我们的营销团队核实以确认 FPD-Link 特定 NDA 是否可用、然后我们可以继续通过包含配置文件/EVM 用户指南等的 CDDS/NDA 门户访问权限 感谢您的耐心。  

    您是否还能提供 TI 联系人信息? 我可以循环它们、以防他们在需要时帮助加速文件共享。  

    此致、  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    很抱歉耽误您的时间、我联系了我们的营销团队、他们可以访问包含该器件的许多支持文档的 CDDS 门户。 您能确认您找到了所需内容吗? 如果不需要、我们可以切换到 E2E 消息、我可以提供。  

    此致、

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Logan、非常感谢您的支持、我确认我们现在可以访问 CDDS 和必要的文档。