This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:应用问题

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB928Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1465868/ds90ub928q-q1-application-issue

器件型号:DS90UB928Q-Q1

工具与软件:

你好、专家。

客户的 PCB 使用了我们的 DS90UB928Q-Q1、目前客户需要在60℃ 环境温度下工作、90%的环境湿度、持续运行1000小时、不管我们的芯片是否支持、我们能否向客户提供一些关于芯片耐久性的数据  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colt:

    温度水平在928的规格范围内、我们 对连续运行没有任何基于时间的限制。 对于环境湿度、 您是指 90% RH (相对湿度)吗? 我正在与团队核实%RH 水平、以便 向您反馈。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colt:

    您还可以与客户分享、该器件符合 AEC-Q100标准、HAST 测试已完成、HTOL 也已完成。 您还可以申请 PPAP 以了解更多信息。

    此致、
    Ikram