This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT352:热性能信息

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1457571/sn65lvdt352-thermal-information

器件型号:SN65LVDT352

工具与软件:

你(们)好、

我需要有关 SN65LVDT352PW 连接器的以下热性能信息:

最高结温、结至外壳(底部)热阻、结至外壳(顶部)热阻、结至电路板电阻、结至环境热阻。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳拉、您好!

    让我来帮您提交一个热请求。 请至少留出2周的时间才能生成申请。

    提前感谢您的耐心等待。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳拉、您好!

    绝对最大结温= 150°C

    以下是热指标:

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 74.5.
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 21.2.
    RESULT-Theta JB (标准数据表值) 39.1.
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 0.5.
    RESULT- psi JB (标准数据表值) 38.7.

    -鲍比