This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:DS160PR410和 SN75LVPE3410引脚对引脚兼容吗?

Guru**** 2514265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE3410, DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1465844/ds160pr410-are-ds160pr410-and-sn75lvpe3410-pin-to-pin-compatible

器件型号:DS160PR410
主题中讨论的其他器件:SN75LVPE3410

工具与软件:

您好:

DS160PR410和 SN75LVPE3410引脚对引脚兼容吗? 

除了支持不同的费率外、还有其他的差别吗?

DS160PR410是否可用于替代 SN75LVPE3410?

谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Applo、

    DS160PR410和 SN75LVPE3410是类似产品、具有相同的基本引脚排列、但是 SN75LVPE3410不支持 EEPROM 编程、具有更窄的温度范围、并且与 DS160PR410相比、保留与 EEPROM 编程相关的所有引脚。 我认为使用 DS160PR410替换 SN75LVPE3410没有任何困难。

    此致!

    Evan Su