This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS179:驱动器和差动接收器的信号转换时间

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS179

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1460676/sn65lvds179-signal-transition-times-for-driver-and-differential-receiver

器件型号:SN65LVDS179

工具与软件:

您好!

我的客户 注意到、测试电路图(图12)提到了1ns 的上升和下降时间、并询问驱动器的输入(D)或差分输入(A 和 B)是否有任何上升和下降时间要求。 我找不到 D 引脚上提到施密特触发输入的任何信息、但我不知道建议的最短时间是多少。 此外、由于器件在接收器上具有失效防护(针对悬空或高阻抗情况)、我怀疑接收器有任何转换时间要求。 您能帮助提供有关最佳回应方式的建议吗?

我直觉的反应是将输入转换时间保持在标准 CMOS 输入<CMOS 上1µs、但一些数据表实际上指定了这一点。 我在这个数据表中没有看到它。 我们是否有建议?  

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    如您所述、该器件没有输入上升/下降时间要求。  在 SN65LVDS179上、使用了1ns 的上升时间和下降时间来获取数据表的开关规格。 据我所知、我们没有具体的最低建议。 但是、本应用手册中详细介绍了- 了解施密特触发(修订版 A) 最好在没有施密特触发输入的器件上考虑此问题。

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简单来说、是驱动器输入引脚、D 引脚还是施密特触发输入? 我猜不是,不是,但我想确认

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    很抱歉响应延迟。 Amy 已经离开 TI、所以她无法给您回复。

    驱动器输入引脚、D 引脚、施密特触发输入是否是? 我猜不是、不是、但我想确认

    否、D 输入端没有施密特触发。 此器件输入的基本图实际上位于数据表的首页上。 设计人员通常使用这些具有一定重叠 Vth 的 CMOS 输入结构来创建伪迟滞。 通常处于100mV 的低范围。  

    -鲍比