This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:关于 TCAN1043A-Q1的 CAN 总线故障电压和额定值

Guru**** 2786535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1465710/tcan1043a-q1-about-can-bus-fault-voltage-and-rating-for-tcan1043a-q1

器件型号:TCAN1043A-Q1

工具与软件:

您好、支持团队

我们有一个来自客户的请求规范。 它们需要 CAN 总线能够提供操作通信电压、如下所示。

如下数据表所示。 我认为 TCAN1043A 可以满足我们的请求规格。

但我需要更多的分析或验证方法(数据)来帮助我们确认这一点。

至少补充以下内容:

  1. TCAN1043A
    1. "±58V CAN 总线容错"是指 TCAN1146的"±58V 总线故障保护"? 或其他人?

顺便说一下、我们需要确认。 如果我们还设计在 PCBA 中具有端接电阻器的 CAN 总线。

在 E2E 下方可以参考哪种分析方法?

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/246035/wattage-requirements-for-can-bus-terminating-resistor-with-sn65hvd233?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SN65HVD255

如有任何建议、请告知我。

谢谢!

此致、

Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    我同意 TCAN1043A 看起来非常适合此处列出的要求。 是的、+-58V 容错额定值的工作原理与我们在内联主题 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1465708/tcan1146-q1-about-can-bus-fault-voltage-and-rating 中针对 TCAN1145讨论的情况相同 

    是的、所有 CAN 总线网络都需要在 CANH 和 CANL 之间正确端接等效为60欧姆。 这通常在网络的终端节点(到彼此之间的最远节点)上完成、而所有中间节点都将不进行终止或仅进行部分终止。 对于此处讨论的电路板、是否包含端接将由网络设计人员决定-通常由 OEM 决定。 所有节点通常都具有端接选项、因此、放置单个或分裂端接可能是一个好主意、这样可以灵活地在需要时端接、或者在不需要时保持取消安装。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    Eric Schott