This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:DP83822磁性元件接口

Guru**** 2928150 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848I, DP83848T, DP83822EVM, DP83848C, DP83848Q-Q1, DP83849C, DP83849I, DP83848YB, DP83849ID, DP83848M, DP83849IF, DP83620, DP83848H, DP83848J, DP83630, DP83848K, DP83640, DP83848VYB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1465610/dp83822i-dp83822-magnetics-interface

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件:DP83822EVMDP83848CDP83848Q-Q1DP83849C、DP83848I、 DP83849IDP83848YBDP83849IDDP83848M、DP83848T、 DP83849IFDP83620DP83848HDP83848J、DP83630、DP83848KDP83640DP83848VYB

工具与软件:

您好!

我目前正在使用 具有两个 DP83822 PHY 的一块板、这一块板已插入具有连接器和磁性元件的小型载板上。  

我想使用多个 串联的板(EtherCAT)、我想知道是否可以移除 PCB1和 PCB2以及 PCB2和 PCB3之间的磁性块?

谢谢!

Milos 之间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Milos:

    在 MDI 线路上可以在没有磁性元件/变压器的情况下运行 DP83822。

    有关这方面的更多详细信息、请参阅此应用报告:

    https://ti.com/lit/an/snla088a/snla088a.pdf

    DP83822EVM 还具有无变压器操作选项、以供额外参考。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    我有几个 问题:

    1.您发布的链接似乎仅适用于:

    DP83848C DP83848Q-Q1
    DP83848I DP83849C
    DP83848YB DP83849I
    DP83848M DP83849ID
    DP83848T DP83849IF
    DP83848H DP83620
    DP83848J DP83630
    DP83848K DP83640
    DP83848VYB

    我在这里看不到 DP83822、您能否确认此应用手册适合 DP83822?

    2.如果我理解正确、只需添加一个串联电容器(33nF、100V)并从 PHY 侧的引脚14 (AVD 引脚)上移除1.8V 电压? 我应该将这个引脚悬空还是将其连接至 GND?

    3.是否需要 PHY 端的上拉电阻? 如果是、 我应该使用什么值? 另外、应使用 PHY 的3V3和 GND 之间的电容值?

    谢谢!

    此致!

    Milos 之间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Milos:

    应用报告中的类似原则也适用于 DP83822。

    请参阅此处的 DP83822EVM 原理图("3.2模拟前端原理图"):

    https://www.ti.com/lit/ug/snlu179/snlu179.pdf

    对于无变压器运行、T2为 DNP、并填充了 C47 - C50。

    MDI 线路上需要上拉电阻(50 Ω)。

    请告知我原理图是否阐明了此要求的网络。

    谢谢!

    Evan