This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:PDB 引脚控制

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1466165/ds90ub954-q1evm-pdb-pin-control

器件型号:DS90UB954-Q1EVM

工具与软件:

您好!
     我们致力于 SerDes (DS90UB953TRHBRQ1/DS90UB954)、到目前为止 SerDes 已与 IMX8mplus 连接。  

     接口详细信息:

2个串行器(DS90UB953TRHBRQ1)连接到1个解串器(DS90UB954)、每个共用2个通道。
该解串器通过 MIPI CSI-2接口连接到 IMX8mplus。

     
     我们想控制解串器两个串行器的 PDB 引脚我们是否知道该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无法通过 DES 控制 SER PDB 引脚。