This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:VIH、VIL、VOH、VOL 电平

Guru**** 2928640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1466157/pca9306-vih-vil-voh-vol-level

器件型号:PCA9306

工具与软件:

大家好、团队成员:

PLESE 共享  PCA9306DCTR 的 VIH、VIL、VOH、VOL 级别。 这是我在器件数据表中没有找到的。

VREF1 = 1.5V

VREF2 = 5V

非常感谢

Rajat