This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9534:总线控制器

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1454935/pca9534-bus-controller

器件型号:PCA9534

工具与软件:

您好!

我们正在对器件型号为  PCA9534RGV 的组件总线控制器建模 、我们需要有关组件的结至外壳热阻(RJC)值的其他热阻信息。

谢谢!

Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    已提交结至外壳热阻(RJC)的热模型请求。  

    通常,请求需要~1-2周,但因为它是在假日季节,我预计需要更多的时间。  

    我将在收到有关 RJC 值的反馈后立即更新该线程。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    我还没有看到热请求的更新。 我认为团队将需要更多时间来完成此请求。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    热团队已备份。 该请求仍与许多其他请求一样。 如果我得到进一步的详细信息、我会回复。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    以下是 PCA9534RGV 的热性能值:

    Theta JA-高 K (标准数据表值) 62.8.
    Theta JC、顶部(标准数据表值) 60.1.
    Theta JB (标准数据表值) 38.2.
    Psi JT (标准数据表值) 6.1.
    Psi JB (标准数据表值) 38.1
    Theta JC、底部(标准数据表值) 21.8.

    此致、

    插孔