This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4307:2位双向2.3V 至5.5V、热插拔400kHz I2C/SMBus 缓冲器、带固定(寻找-55C 温度器件)

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1465685/tca4307-2-bit-bidirectional-2-3-v-to-5-5-v-hot-swappable-400-khz-i2c-smbus-buffer-with-stuck-looking-for--55c-temp-part

器件型号:TCA4307

工具与软件:

我正在寻找德州仪器(TI)的等效器件、它可以在-55°C 温度下工作。 是否有可用的选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonel、

    我们目前的产品系列中没有支持-55C 环境温度的 I2C 缓冲器。  

    此致、

    插孔