This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9511A:热插拔 I2C 解决方案

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9511A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1466292/tca9511a-hot-swappable-i2c-solution

器件型号:TCA9511A

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:  

我正在寻找  I2C IO 电压为1.8V 的热插拔 I2C 解决方案。

TCA9511A 似乎不符合我的要求。  

我想知道 TI 是否有适合我的解决方案。 谢谢。

BTW、请帮助检查以下 TCA9511A 原理图是否正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    遗憾的是、 目前该产品系列中没有任何支持1.8V 电压的热插拔 I2C 缓冲器。 根据数据表的建议、READY 引脚上的上拉电阻可设置为10千欧、I/O 处 I2C 总线上的上拉电阻需调整得更强、以免与内部100千欧发生争用:  

    此致、

    插孔