This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S480:库存或替换/替代产品

Guru**** 2869220 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS26750, TPD4S480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1457085/tpd4s480-stock-or-replacement-alternative

器件型号:TPD4S480
主题中讨论的其他器件:TPS26750

工具与软件:

大家好、我正在研究电力输送应用、我将 TPS26750用作 PD 控制器。  

TPS26750数据表中提到 TPD4s480是控制器 IC 的配套器件、事实证明它在任何地方都没有库存。

TI 是否建议使用任何替代方案/替代方案来替换此缺失的器件?

我知道 TPD4s480具有过压保护功能、使用 PD 控制器是否可以安全、没有此保护功能? (至少处于开发阶段、直至此零件有库存)

谢谢

Diego  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    TPD4S480  与 TPS26750一起使用可支持 EPR 电压、没有替代器件可替代此引脚。 我在网上查看过、今天有一些小批量库存: https://www.ti.com/product/TPD4S480

    这款器件实际上是在一个月前发布的、因此我们仍在努力提高销量、并应很快拥有更多的库存。

    如果我还有其他需要帮助的地方、请告诉我。

    谢谢!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 n´t 没有找到任何库存。

    "很快"有多远? 周? 胡思乱想?  

    ´s 有机会获得一些样片、以便我可以继续开发、直到可以访问此 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    您能尝试以下链接并确保已登录到您的 myTI 帐户吗?

    https://www.ti.com/product/TPD4S480?keyMatch=TPD4S480&tisearch=universal_search&usecase=GPN#order-quality

    我们目前的库存量很小、 到1月底将有大量库存。

    谢谢!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    「我知道了,妈妈,我会很快回来的。   

    原因可能是我所在的位置? 我在阿根廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:  

    Matt 目前不在办公室、下周早些时候将与您联系。

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 TPS26750 数据表、 Vbus 的绝对最大输入为28V。 我的应用将为140W 灌功率、100W 拉功率、假设我的充电器将按照标准工作、因此将提供最大28V 的电压、我可以将这个控制器与 TPD4S480一起使用吗? 我知道这是将 IC 推向极限、但至少在开发过程中、假设它是一个受控环境、我能像前面提到的那样使用它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我正在了解您无法查看库存的原因、我们希望尽快解决这个问题。 遗憾的是、TPS26750需要与适用于 EPR 的 TPD4S480配对、因为28V 绝对最大值实际上不足以满足 EPR 规格。 即使在28V 电压下工作、您也需要额外的余量来满足 USB-IF 规范。

    我们将很快为您解决此问题。

    谢谢!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我们计划在下周内在线提供更多现货库存。 感谢您耐心等待。 请关注 TI.com 库存、如果您有其他需求、请告诉我们。

    谢谢!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    感谢你能抽出时间