This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168E-SEP:SN65C1168EMPWSEP

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD9491-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1466934/sn65c1168e-sep-sn65c1168empwsep

器件型号:SN65C1168E-SEP
Thread 中讨论的其他器件:THVD9491-SEP

工具与软件:

芯片的电源电压为-0.5V 至7V。  但建议的工作条件为4.5至5.5V。  我们可以为芯片使用3.3V 电源吗?  如果我们使用3.3V 电源、是否会有任何问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    0.5V 至7V 范围是器件的绝对最大值/最小值-超出此范围很可能会损坏器件。  

    4.5V 至5.5V 范围是我们保证正常运行的范围、如产品说明书所述-因此、最终您需要在4.5V 至5.5V 范围内运行应用、才能确保正常运行。

    在3.3V 下使用器件可能无法正常工作、我们不能保证此时的性能、因此强烈建议不要这样做、因为行为可能未定义。  

    此致!

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于历史原因、几乎所有航天级收发器都需要5V 电源。 如果您无法更改电源、那么您只能选择2×THVD9491-SEP。