This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:S 参数

Guru**** 2930310 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1466893/sn75dphy440ss-s-parameter

器件型号:SN75DPHY440SS

工具与软件:

SN75DPHY440SS Sparameter (__LW_AT__dphy100rx.s10p、dphy100tx.s10p)

请告诉我如何使用它。 我不知道它是哪个引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    端口1到端口5是 DA0到 DA3的差分端口、例如、S11是 DA0P/DA0N 的 DIFF R/L、S22是 DA1P/DA1N 的 DIFF R/L、…Ω。

    端口6到端口10是 DA0到 DA3的 CM 端口、例如、S66是 DA0P/DA0N 的 CM R/L、S77是 DA1P/DA1N 的 CM R/L、…。

    谢谢

    David