This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E01B04-Q1:替换建议

Guru**** 2931770 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E01B04-Q1, TPD2E001-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1465788/tpd1e01b04-q1-replacement-recommendation

器件型号:TPD1E01B04-Q1
主题中讨论的其他器件: TPD2E001-Q1

工具与软件:

您好!

我的客户正在寻找符合以下标准的 TPD1E01B04-Q1的替代产品:

-该部件不是来自中国

-电容与频率之间的关系特性如下所示

如果您有合适的产品,请推荐它。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:  

    何时需要非中国流动? 已有计划在年底将此器件推广到中国以外的地区。  

    此致!

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKenzie:

    感谢您的答复。

    客户表示、由于需要从 E/S 产品开始应用非中国设备、应在2月底之前接收非中国设备的样片。

    您能推荐一个非中国的替代方案吗?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:  

    TPD2E001-Q1是唯一一个非中国流程的汽车器件。 它的电容为1.5pF、高于 TPD1E01B04-Q1。  

    此致!

    McKenzie