请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLIN1021A-Q1 工具与软件:
在我们的一个应用中、我们需要让来自不同模块的两个 MCU (均为 STM32F105RBT6)同时读取 LIN 数据。 如果 一个 TLIN1021A 的 RXD 引脚连接到两个 MCU、是否会出现任何问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
在我们的一个应用中、我们需要让来自不同模块的两个 MCU (均为 STM32F105RBT6)同时读取 LIN 数据。 如果 一个 TLIN1021A 的 RXD 引脚连接到两个 MCU、是否会出现任何问题?
尊敬的 Wei:
是的、将 RXD 引脚连接到两个 MCU 以同时读取 LIN 数据可能会导致多个问题、例如总线争用、因为两个 MCU 都可能尝试同时将线路拉至高电平或低电平。 此外、RXD 的额外加载会限制其驱动能力以实现不可靠的数据接收。 如果两个 MCU 尝试同时读取数据、并且由于 LIN 帧的误解而接收到重叠的信号、也可能发生数据冲突。 此外、由于两个 MCU 都尝试同时处理 LIN 消息、其中一个 MCU 可能丢失消息的开头或结尾、因此可能还会出现其他时序问题。
您可以进一步使用多路复用器来帮助确保一次只读取一个 MCU 的 RXD 引脚、实现允许一个 MCU 一次访问 RXD 的附加协议、为每个 MCU 使用单独的 RXD 线路以允许每个 MCU 独立接收 LIN 数据、或考虑使用共享存储器或专用 LIN 控制器将数据广播到每个 MCU (如果两个 MCU 都需要相同的数据)。
此致、
Michael。