This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:12G SDI 电缆 EQ

Guru**** 2812755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1460387/lmh1297-12g-sdi-cable-eq

器件型号:LMH1297

工具与软件:

您好!

我们在 EQ 模式下使用 LMH1297时会遇到问题。

我们将 SDI 视频馈入 SDI_IO、并通过 OUT0输出到 FPGA、也会环回至 SDI_OUT。

FPGA 可以检测 一个源设备的12G SDI 信号、 但如果我们更换另一个设备、FPGA 无法锁定信号;如果信号由视频分配器驱动、则在 SDI_IO 旁边、FPGA 可以检测到。 SDI-out 相同。

我们调整相对寄存器、问题尚未解决。

这是硬件问题吗?如何进行优化? 您的建议是什么?


此致

桑迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandy:

    我想提供更多信息、以便更好地了解您的问题。

    我对问题的总结是 FPGA 可以检测一个源设备的12G SDI 信号、但如果您更改为另一个源、FPGA 无法锁定到该信号。 然后、如果信号由视频分配器驱动、然后进入 SDI_IO、则 FGPA 可以检测到该信号。

    源设备是否存在问题?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的答复。 源设备 已 售出多年并且运行稳定、其他设备接收其输出的12G SDI 信号没有问题。我认为我们的设备存在问题。

    此致、

    桑迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandy:

    对我们的答复延迟深表歉意。  

    如果 LMH1297锁定到该信号、您可以尝试调整器件上的 VOD 以查看是否有改进。 除此之外、最好的修改是改善传输线路上的信号到噪声特性。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我认为 VOD 对 OUT0的输出有影响、但 SDI_OUT 输出也很异常、所以我认为问题在于电缆 EQ。
    我已经调整了 VOD 和电缆 EQ 寄存器、但没有改进。

    此致、

    桑迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandy:

    HOST_EQ 引脚会调整 OUT0+/-的 VOD 和去加重功能、SDI_VOD 引脚会调整 SDI_OUT 输出的输出 VOD。  

    通常、LMH1297的自动 EQ 调整足以找到最佳 EQ 值。 但是、要查看  电缆 EQ 处于活动状态和未处于活动状态时 SDI_OUT 的差异、您可以调整 OUT_CTRL 引脚。 将 OUT_CTRL 引脚设置为 H 将 绕过 SDI_IO 电缆均衡器并保持时钟恢复器启用状态。 这将允许您比较均衡输出和非均衡输出、以了解均衡对信号完整性的影响。 有时、我们会发现均衡器过度均衡信号输入、禁用均衡器实际上会对信号完整性产生积极影响。

    除了调整 SDI_VOD 和 OUT_CTRL、您当然还可以对布局或布线材料进行一些更改、以确保 LMH1297能够锁定并且您的系统能够实现最佳工作状态。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandy:

    由于不活动而关闭。

    此致!

    Nick