This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:关于问题:LMH1219:可以将多少个 LMH1219+LMH1228级联成无误差运算?

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1467347/lmh1219-regarding-the-question-lmh1219-how-many-lmh1219-lmh1228s-can-be-cascading-with-error-free-operation

器件型号:LMH1219

工具与软件:

您好、Nick。

关于我的同事 Mita 在下面的 URL 上发布的问题、我想通过私人消息解释我的客户所面临问题的详细信息。

因此、我会向 Nick 发送一个朋友请求、如果您能批准、我将不胜感激。

(+) LMH1219:可将多少个 LMH1219+LMH1228级联并无错误输出-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

此致、

京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    我已经接受了你的朋友的请求,我期待着更多的讨论。

    此致、

    Nick