This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TMDS181上的极性

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1467562/tmds181-polarity-on-tmds181

器件型号:TMDS181

工具与软件:

您好!

我们要将 TMDS181用于我们的 HDMI 输入设计。

我们发现、我们 的 HDMI 连接器和 TMDS181芯片之间有通道交叉+极性交叉。

为解决通道交叉问题、我们设置 SWAP_POL = 0以交换输入端的对、如数据表的图26所示。

我们希望避免 使用极性交换函数、因为:

-我们无法使用引脚搭接来设置它,因为我们已经进行了通道交换

-它使我们无法在转接驱动器模式下使用芯片。

我们的问题是:是否允许 在 TMDS181两侧反转极性、如下所示?  因此 我们不需要激活 极性交换功能。

是否存在任何 技术限制?

(左侧的信号来自 HDMI 连接器、右侧的信号进入 FPGA。 P 是正极线、N 是负极线、以 HDMI 连接器引脚排列为基准)。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是受支持的、 如果您交换输入和输出的极性、则不存在极性交换。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。