This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39306-Q1:TCA39306-Q1用作 UART 开关/缓冲器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G126-Q1, TCA39306-Q1, SN74LVC2G66, SN74LVC2G125-Q1, TCA9517-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1465766/tca39306-q1-tca39306-q1-as-a-uart-switch-buffer

器件型号:TCA39306-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G66、 SN74LVC2G125-Q1、 TCA9517-Q1、SN74LVC1G126-Q1

您好!

  如何使用 TCA39306-Q1 作为一个 端口号 (也用作一种 缓冲器)? 我知道 TCA39306-Q1通常用于 I2C/I3C 总线的电压电平转换、但我特别想知道如何在 UART 通信设置中实施该器件、以有效地切换和缓冲信号线。

  请 提供有关如何为此用例配置 TCA39306-Q1的指南? 此外、如果您能分享或提供一个应用原理图、其中显示了将 TCA39306-Q1用作 UART 开关/缓冲器时的正确连接、我将非常感谢。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件是一款无源开关;不能用作缓冲器。

    要断开两侧、请将 EN 拉至低电平。 (由于偏置电路、必须通过集电极开路或漏极开路驱动器实现。)

    切换到信号线路的最简单方法是使用实际的开关、如 SN74LVC2G66。 要对两条线路进行缓冲、请使用 SN74LVC2G125-Q1等缓冲器(其/OE 输入为低电平有效)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道是否可以将 TCA9517-Q1用作 UART 缓冲器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9517-Q1是一款 μ I²C 缓冲器、专为双向开漏信号而设计。 虽然可以用、但 在这种应用中 SN74LVC2G125-Q1更便宜、更稳健。 如果您需要高电平有效使能信号、请使用2× SN74LVC1G126-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anirudha,

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Tyler