This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:EN = 0和 VCCA 或 VCCB = 0时的静态电流消耗

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459036/tca9803-quiescent-current-consumption-when-en-0-and-when-vcca-or-vccb-0

器件型号:TCA9803

工具与软件:

您好!

在以下情况下、我没有找到静态电流消耗的规格:

.-当 EN=0时 VCCA 和 VCCB 上的静态电流消耗?

-当 VCCB=0并且 EN=0时 VCCA 上的静态电流消耗?

-当 VCCA=0并且 EN=0时 VCCB 上的静态电流消耗?

您是否有任何值?

此致。

Sylvain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sylvain:

    我可以在实验室进行这些测试。 VCCA 和 VCCB 需要多高的电压?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你 Tyler。

    VCCA = 3.3V、VCCB = 1.8V。

    此致

    Sylvain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sylvain:

    样片将于下周送达。 有一场冬季风暴,所以结果可能会延迟。  

    在我获取样本后、我将焊接并测量静态电流。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sylvain:

    尚无样片。 应在一周结束时到达。  

    很遗憾、从1月16日至26日我将不在办公室。 您多久需要这些信息?

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    抱歉、我需要尽快获取信息(我必须迅速决定是否使用此部件)。

    此致。

    Sylvain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sylvain:

    一旦样本到达办公室、我或我团队中的某个人就可以查看 ICCQ 测试。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sylvain

    很抱歉耽误你的时间。 今天回到办公室。  

    我将在今天或 明天观看这段线程。 努力赶上来。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sylvain

    根据另一个线程、如果我们无法使 TCA9803在您的系统中正常工作、则可能不需要测试 ICCQ。  

    我现在暂停该主题。  

    此致、

    Tyler