This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1462-Q1:接口论坛

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1462-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1464808/tcan1462-q1-interface-forum

器件型号:TCAN1462-Q1

工具与软件:

您好!

您能否确认  TCAN1462-Q1的 ASIL 等级是否为 ASIL B?

此致、

Walid。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walid、

    请 在 TI.com 的产品页面上查找 TCAN1462-Q1的功能安全文档。 我们所有的 CAN 收发器器件在系统级别都支持 ASIL B、但它们本身并不符合 ASIL B 等级。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、  

    感谢 您的反馈。

    如果我正确理解、 TCAN1462-Q1 会 通过使用 E2E 通信保护机制、在更低版本的软件中出现故障来支持 ASIL-B
    硬件层可以在运行时被检测和处理、对吗?

    此致、

    Walid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walid、

    否、不为 ASIL-B 生成该部件 该器件受功能安全质量管理、但并不是独立的 ASIL-B 该安全分类是设计人员的系统级确定。 完整的 FMEDA 有助于进行这一确定。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、 TCAN1462-Q1并不是独立的 ASIL B 主题、但它在系统 级的系统级具有 ASIL B (通过微控制器使用检测故障机制、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walid、

    是的、这是正确的。

    此致、

    Sean