This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1449:THVD1449的 A 和 B 引脚上需要 RFS

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1467392/thvd1449-is-rfs-needed-on-a-and-b-pins-of-thvd1449

器件型号:THVD1449

工具与软件:

您好!

 THVD1449DR 的 A 和 B 引脚上所需的 RFS 上拉或下拉是否 符合全速等级及其支持的最大长度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THVD1449本身具有失效防护输入、无需外部失效防护电阻器。

    如果  总线上没有失效防护输入的收发器、或者需要增加失效防护噪声容限、则需要失效防护电阻器(一次、总线上的某个位置)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我担心  THVD1449 A 和 B 引脚上的上拉下拉电阻器。 通常会放置这些电阻器、但 THVD1449数据表中未提及这些电阻器、因此如果需要或不需要它们、它们则是在内部完成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FS 代表"失效防护"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basit:

    因此它们不是运行所必需的-所以您不需要它们。  

    通常、设计人员可以将其添加到具有失调电压失效防护的器件中以增加噪声容限(即 VIT +和 VIT 都小于0V)、因此0V 差分会导致高输出-但是该器件不 使用失调电压失效防护; 它使用基于计时器的失效防护、在强制输出引脚 R 上为高电平之前、需要~10us 的时间来识别总线处于-40mV 和40mV 之间、但可能会在这10us 内导致未定义的行为。

    因此、您可以添加 RFS 电阻器来将空闲差值设置为略高于200mV 以绕过内部失效防护、因为并非所有设计人员都喜欢基于计时器的失效防护。 您不需要这么做-但如果您要放置它们、它们应该会将空闲点设置为200mV 以上。 您仍然需要依赖基于计时器的失效防护功能应对短路和开路情况-但空闲情况可通过此网络进行旁路。  

    在此处添加适当大小的 RFS 电阻器(当我说大小正确时、它们可能会小于1k 以将闲置设置为高电平)不会影响最大速度或最大距离-但它会影响负载。 RS -485只能在1条总线上支持32个单位负载- RFS 电阻器可减少您可以在总线上使用的收发器数量。  

    请在此处阅读有关 RFS 电阻器的应用手册(我们实际上并不包含数据表中的任何内容、因为它们不是必需的)、其中说明了如何正确调整电阻器的大小以及这些电阻器将向总线添加的负载量: https://www.ti.com/lit/an/slyt324/slyt324.pdf?ts = 1738078285523&ref_url = https %253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致!

    Parker Dodson