This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1452:THVD1452在没有 Vcc 电源的情况下接收到差分数据。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1467284/thvd1452-thvd1452-received-diff-data-without-vcc-power

器件型号:THVD1452

工具与软件:

您好!

当客户在 THVD1452上未通电的情况下接收到差分数据时、发生了什么情况?   在上述条件下是否有可能损坏 THV1452?

根据我的理解、尽管没有 Vcc 功率、但在绝对最大电压(+-18V)范围内供电没有问题。  是这样吗?   请告知我们。

谢谢、此致、
M.Hattori.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要总线电压保持在±18V 限值范围内、无论是否  存在 VCC、收发器都不会损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San,

    您的理解是正确的-无论 VCC 是否通电、差动接收器引脚上的电压只要在+/- 18V 限制范围内即可。  

    此致!

    Parker Dodson