This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:TUSB321

Guru**** 2893610 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB319-Q1, AM62A3-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1465741/tusb321-tusb321

器件型号:TUSB321
主题中讨论的其他器件:AM62A3-Q1、TUSB319-Q1

工具与软件:

您好、团队:

在我们的应用中、我们需要使用 UFP (Sink)配置中的独立 CC 控制器、与笔记本电脑协商电流广播(5V@3A)。

需要加电才能更新通过设备连接到笔记本电脑(主机)的设备中的固件。

笔记本电脑(主机)和我们的设备之间将通过 USB 转以太网桥接器 IC (LAN7801)进行数据交换。

(笔记本电脑 <--> USB 转以太网桥接器<--> AM62A3-Q1 SOC)

这就是用例、请参阅下面的方框图以供参考。

请根据我们的要求选择合适的解决方案!

此外、该器件还应符合面向汽车应用的 AEC 标准。

此致、

Tirthal Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们唯一通过汽车认证的器件是 TUSB319-Q1。 遗憾的是、这是一个仅 DFP CC 控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    除了零件之外,您能告诉我们上述配置的可行性吗?

    也为我们的要求提供适当的解决方案!

    此致、

    Tirthal Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有满足您需求的适当器件。 设计理念应该没问题。 我将重新分配给另一个团队、看看我们是否有可以正常工作的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tirthal

    我们还没有针对该应用发布的器件、但是我们正在开发符合 AEC 标准的工业 Type C 控制器。

    我会将该主题分配给正确的团队来解决该问题。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tirthal:

    正如 Chuck 所说、我们目前还没有适用于此类应用的产品。 我们最早能够满足这些要求的产品是2026年。

    谢谢!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    感谢您的快速响应。

    此致、

    Tirthal Patel