This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:1.1V 内核电压能否正常运行?

Guru**** 2468560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1461714/dp83tg720s-q1-will-1-1v-core-voltage-work-well

器件型号:DP83TG720S-Q1

工具与软件:

我的客户计划使用 DP83TG720S。

作为内核电压、它们具有1.1V 电压、这是额定工作范围的高端电压。 在1.1V DC/DC 的一些短暂负载调整期间、电源电压可升高至1.15或1.2V。 据我所见、绝对最大值规格似乎涵盖了这一点。

您是否预计此行为会导致性能下降、甚至是通信停止?

我想他们主要是担心可能失去通信链路。 有什么需要考虑的吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winnie、

    在建议运行条件(ROC)之外不保证功能。 VDD1P1的 ROC 最大值为1.21V。 如果电压高于1.21V、则 PHY 可能无法正常工作。 但是、如绝对最大值规格中所示、在1.4V 之前不会发生损坏。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我 假设您是指 VDD1P0而不是 VDD1P1? 通过查看数据表、我在任何地方都找不到1.21V。 它从何而来? 在建议运行条件(第11页)中我发现最大建议运行范围为1.1。

    我已经看到、VDD1P0传感器的电压上升到1.2V。 也许这就是您的号码来源吗?

    谢谢

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我真诚地道歉,我已经错误地把你使用的 Phy。

    对于 DP83TG720、建议运行条件如第6.3节所示(见下文)。

    VDD1P0电源必须保持在[0.95、1.1]V 范围内以确保正常运行。 当电压升至1.1V 以上时、我们无法确保功能正常。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢您的答复。 您是否对内核1.0V 电源略高于1.1V 时会发生什么情况有过任何经验?

    虽然我推荐使用 LDO 来稳定供应、但是您的经验仍然很有价值、可以与客户分享。

    谢谢

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winnie、

    PHY 的模拟块将在意外电压下运行、这可能会影响 EMC 和其他合规性性能。 感谢您推荐使用 LDO 来稳定电压。

    谢谢!

    David