This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:单线对以太网信号链-连接检测

Guru**** 2768795 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720S-Q1, DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1466635/dp83tg720s-q1-single-pair-ethernet-signal-chain---connection-detection

器件型号:DP83TG720S-Q1
主题中讨论的其他器件: DP83867E

工具与软件:

尊敬的社区:

我有一个简短的问题与我使用 DP83TG720S-Q1的 SPE 接口设计相关。

该信号路径如下:

NVIDIA Jetson <--> Realtek 芯片(PCI)

Realtek 芯片<--> DP83867E (4通道以太网)

DP83867E <->DP83TG720S-Q1 (RGMII)

DP83TG720S-Q1 <->连接器(单线对以太网)

我的设计正常运行、在测试 SPE 时获得良好的数据速率性能。

唯一我还不清楚的是,当我拔下 SPE 电缆时,Jetson 上的操作系统说,连接是可用的,即使它已断开连接。 当我在没有连接 SPE 电缆的情况下启动 Jetson 时、操作系统显示没有连接、当我插入电缆时、连接会按预期显示。

我要问的问题是、这种行为是否可以通过某种方式解决、还是由信号链中的所有元件引起。 我必须使用这种架构来连接 SPE、在我们的系统中没有其他方法可以实现这一点。

有人对此有经验吗?

非常感谢。

此致 Yannik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yannik:

    我不熟悉 NVIDIA Jetson、您知道此设备是如何确定连接可用性的吗? 它是否读取 PHY 的寄存器? 也许它是根据 DP83867链路状态而不是 SPE 链路状态来确定连接是否可用。

    谢谢!

    David