This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN11625-Q1:通过 CAN 发出将程序刻录到 MCU、由 MCU 复位中断

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN11625-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1466256/tcan11625-q1-burn-program-to-mcu-by-can-issue-interrupted-by-mcu-reset

器件型号:TCAN11625-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户 BorgWarner 遇到这样的情况、即当他们想通过 CAN 将程序刻录到 MCU 上时。 由于 MCU 本身复位、MCU 将拉低 nRST。 然后 TCAN11625-Q1将进入复位模式、这将切断 MCU 的电源。  

如果无法解决复位问题、此过程将卡住。

您能否分享更多解决方案来解决 CAN 问题的刻录程序? 谢谢!

此致!

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    这是他们的 MCU 配置的问题、对于我们的 CAN 收发器来说应该不是一个问题、nRST 的工作原理如数据表中所示。

    如果他们不需要复位电源、为什么他们的 MCU 会将 nRST 拉低?

    他们能否配置 nRST 被拉至低电平的时间? t < 15us 将不会被识别为复位信号。

    此致、

    Sean