This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:在 DS90UB954的 TX 端口绑定上

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1466812/ds90ub954-q1-on-tx-port-bonding-of-ds90ub954

器件型号:DS90UB954-Q1

工具与软件:

尊敬的先生:

例如、RX0 端口 映射到 TX0、 RX1 映射到 TX1、它是否可用?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    UB954可用于4个通道的单个 TX 模式、您可以将其用于任何一个或两个 RX 输入。 或者、您可以在两个 TX 模式下将其与2个信道一起使用、在这种模式下、您只能将其用于复制。 这意味着不能 从 RX0到 TX0、从 RX1到 TX1。

    如果希望每个 RX 输入都映射到一个 TX 输出、则应使用 UB960。